장치 데이터로 열 교환기 유지보수 최적화
대부분의 화학 처리 시설은 공정 유체를 가열하고 냉각하기 위해 다양한 유형의 열 교환기를 대량으로 보유하고 있습니다. 열 전달 효율을 최대화하려면 오염, 스케일링 또는 부식이 없어야 합니다. 소수의 필드 장치는 효율성을 측정하고 유지 관리가 필요한 시기를 결정하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다.
대부분의 화학 처리 시설은 공정 유체를 가열하고 냉각하기 위해 다양한 유형의 열 교환기를 대량으로 보유하고 있습니다. 열 전달 효율을 최대화하려면 오염, 스케일링 또는 부식이 없어야 합니다. 소수의 필드 장치는 효율성을 측정하고 유지 관리가 필요한 시기를 결정하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다.
열 교환기의 효율을 이해하려면 해당 장치 전체의 에너지 균형을 모니터링해야 합니다. 전략적으로 배치된 몇 가지 측정 계기의 데이터를 사용하면 벤치마크를 설정하고 시간 경과에 따른 공정 효율성을 모니터링할 수 있습니다.
TopWorx D-시리즈 개별 밸브 컨트롤러
D-시리즈는 가장 까다로운 응용 분야와 조건에서도 견딜 수 있도록 제작되어 평생 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다. 마이크로프로세서 기반의 센서 통신 모듈을 통해 위치 탐지, 버스 네트워크 통신을 제공하여 On/Off 밸브 응용 분야에서 예측 유지보수를 용이하게 합니다.
기계설비 자산용 온라인 상태 모니터링 솔루션
실시간 기계설비 자산 모니터링 및 고급 분석을 통해 화학 플랜트의 효율성을 향상합니다.
Yarway 스팀 트랩
다양한 응용 분야에 적합하고 인라인 수리 가능 옵션이 있는 Yarway 스팀 트랩입니다.
Fisher MR95 시리즈 압력 레귤레이터
MR95 시리즈 레귤레이터는 컴팩트한 대용량, 직동식 압력 레귤레이터입니다. 이들은 유체를 더 잘 제어할 수 있도록 공정에 일정한 압력 공급을 유지하도록 합니다.
증류탑 리보일러용 레벨 계측 솔루션
과열을 제거하고 효율성을 최적화하는 지속적인 포인트 레벨 측정 및 제어 솔루션
DeltaV 분산 제어 시스템(DCS)
DeltaV DCS는 운영 복잡성을 단순화하고 프로젝트 위험을 줄이는 사용하기 쉬운 자동화 시스템입니다.
오염과 스케일링은 열 교환기 효율을 저하시키는 가장 큰 적입니다. 교환기 표면에 물질이 쌓이면, 그것은 절연체 역할을 하여 에너지 낭비를 초래합니다. 먼지와 다른 공기 중 고체가 좁은 공기 통로로 유입될 경우 액체 대 공기 열 교환기에 오염이 발생할 수 있습니다. 열 교환기 전체의 온도 또는 차압으로 유량을 측정하여 유량 및 열전달이 제한되고 있다는 것을 신뢰성 있게 표시합니다. 오염이 모든 유형의 열 교환기에 미치는 영향을 명확하게 파악하여 유지 관리 팀은 올바른 교환기 번들에 대한 세척 스케줄(sch)을 적시에 예약하여 비용을 낮게 유지하고 최적의 효율성을 보장할 수 있습니다.
Rosemount 무선 컴팩트 컨디셔닝 오리피스 유량계
업계 최고의 비용 효과적 솔루션인 Rosemount 3051SFC 무선 소형 컨디셔닝 오리피스 플레이트 유량계는 안전한 WirelessHART® 네트워크를 통해 정확한 다변량 측정을 제공합니다.
Rosemount™ 848T 무선 온도 트랜스미터
Rosemount 848T 무선 온도 트랜스미터는 WirelessHART® 장치를 통한 고밀도 측정에 이상적인 제품입니다.
화학 산업용 제어 시스템 및 소프트웨어
화학 기업들은 DeltaV 고급 제어 시스템을 활용하여 더 나은 제품 품질, 더 효과적인 튜닝, 더욱 정밀한 제어 및 향상된 공정 가시성을 달성할 수 있습니다.
Yarway 스팀 트랩
다양한 응용 분야에 적합하고 인라인 수리 가능 옵션이 있는 Yarway 스팀 트랩입니다.
액체 열 교환기는 내부 누출을 발생시켜 관련 압력에 따라 공정 액체가 순환수에 침투하거나 그 반대가 되기도 합니다. 공정 유체는 독성, 인화성, 반응성 또는 환경적 문제를 가질 수 있습니다. 냉각수 회로로 들어가면 환경으로 방출될 수 있습니다. 마찬가지로, 냉각수가 공정 스트림에 강제 유입되어 제품이 오염될 수 있습니다. 에머슨의 수질 트랜스미터 및 모니터링 솔루션은 액체 탄화수소 등 다양한 화학 물질을 감지할 수 있으므로, 유지 관리 팀은 누출이 더 심해지기 전에 시정 조치를 취할 수 있습니다.
AMS 장치 관리자
예측 유지보수를 통해 플랜트에서 수익을 감소시키는 예기치 못한 가동 중단과 비효율적인 운영을 방지합니다. AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다.
Rosemount™ 400 접촉 전도도 센서
Rosemount 400 센서는 고순도 물에서 깨끗한 냉각수에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 전해 전도도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
Rosemount 3900 범용 pH/ORP 센서
pH를 측정에는 Rosemount 3900 pH 센서가 대부분의 깨끗한 공정 유체에 적합합니다. 보일러 급수와 같은 초순수에서 누출을 감지하려면 3900 센서와 저유량 판넬의 조합이 탁월한 솔루션입니다.
DeltaV 분산 제어 시스템(DCS)
DeltaV DCS는 운영 복잡성을 단순화하고 프로젝트 위험을 줄이는 사용하기 쉬운 자동화 시스템입니다.
열 교환기는 특정 온도 및 압력 한계 내에서 작동하도록 설계되었으며, 금속은 특정 화학 환경을 견딜 수 있는 능력에 맞춰 선택합니다. 에머슨의 유량, 온도, 압력 및 부식 계기는 운영자에게 갑작스러운 작동 변화를 경고하여 안전 및 환경 사고의 가능성을 방지할 수 있습니다.
열 교환기에서 온도 측정
열 교환기 내의 냉각수 및 공정 스트림 온도를 모니터링하면 사용자가 냉각 부하의 균형을 더 잘 조정하고 총 유지 비용을 줄일 수 있습니다.
기계설비 자산용 온라인 상태 모니터링 솔루션
실시간 기계설비 자산 모니터링 및 고급 분석을 통해 화학 플랜트의 효율성을 향상합니다.
DeltaV 안전계장시스템(SIS)
입증된 DeltaV SIS에서는 플랜트의 안전 장치 상태를 지속적으로 모니터하고 전체 안전 루프 상태를 진단하여, 위험을 현저히 완화시킵니다.
Hytork Excel(XL) 랙 및 피니언 공압 밸브 액추에이터
견고한 Hytork XL 액추에이터는 공격적인 환경에 대해 추가적 보호를 제공하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
Yarway 스팀 트랩
다양한 응용 분야에 적합하고 인라인 수리 가능 옵션이 있는 Yarway 스팀 트랩입니다.
Fisher 디지털 격리 솔루션
검증된 솔루션과 전문 지식으로 안전계장시스템(SIS) 밸브 어셈블리에서 추정치를 제거합니다.
열 교환기에 대해 자주 묻는 질문
열 교환기의 누출 여부를 확인하려면 유체나 가스의 누출 징후가 있는지 육안으로 확인하고 이상 압력 강하나 온도 변화를 모니터링하며 염료나 추적기 테스트를 수행하고 자외선이나 열화상과 같은 시각화 방법을 고려하며, 전도성 또는 pH와 같은 오염을 감지하기 위한 특수 누출 감지 분석 장치를 활용합니다. 누출은 효율을 저하시키고 에너지 소비를 증가시키며 안전 위험을 초래할 수 있으므로 즉각적인 조치를 취하는 것이 중요합니다.
열교환기에는 여러 유형이 있지만, 가장 일반적인 것에는 쉘 및 튜브 열 교환기, 판형 열 교환기, 핀형 튜브 열 교환기, 판형-핀 열 교환기 등이 있습니다. 사용되는 열 교환기 유형은 특정 응용 분야 및 요구 사항에 따라 다릅니다.
열 교환기에서 열전달은 Q = M * Cp * ΔT를 사용하여 계산하며, 여기서 Q는 열 전달 속도, M은 질량 유량, Cp는 비열용량, dT는 온도 차입니다.
일반적으로 열 교환기에서 열전달률은 등식, Q = U * A * ΔT를 사용하여 계산하며, 여기서 Q는 열전달률, U는 전체 열전달 계수, A는 열교환 표면적, ΔT는 두 유체 사이의 로그 평균 온도차(LMTD)입니다.
오염은 열 교환기 표면에 원치 않는 물질이 쌓이는 것을 의미합니다. 이로 인해 열전달 효율이 저하되고 압력 강하가 증가하며 교환기의 조기 고장을 초래할 수 있습니다. 오염을 제거하면 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.