프로세스 문제, 계측 및 제어 전략을 해결하는 도구
보일러 및 기타 연소 기반 장비는 거의 모든 화학 공정 및 시설에 매우 중요합니다. 제어력이 저하되면 연료 비용 및 배출량이 증가하는 동시에 현장 전체의 제품 품질 및 처리량을 위협하며, 최악의 경우 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 에머슨의 자동화 기술 및 연소 공정 노하우는 오래 지속되는 신뢰성, 저렴한 비용, 최적의 공정 성능을 제공하도록 지원합니다.
보일러 및 기타 연소 기반 장비는 거의 모든 화학 공정 및 시설에 매우 중요합니다. 제어력이 저하되면 연료 비용 및 배출량이 증가하는 동시에 현장 전체의 제품 품질 및 처리량을 위협하며, 최악의 경우 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 에머슨의 자동화 기술 및 연소 공정 노하우는 오래 지속되는 신뢰성, 저렴한 비용, 최적의 공정 성능을 제공하도록 지원합니다.
많은 연료 시스템에서는 부피 유량계를 사용하여 버너에 공급되는 액체 및 기체 연료를 모니터링합니다. 이 방법은 연료 공급이 매우 균일한 경우 간단하면서 가장 적합한 방식입니다. 그러나 변동성이 있는 BTU 함량의 기회 연료를 연소하는 응용 분야의 경우, 에너지 흐름을 일관성 있게 유지하는 것이 더 어렵습니다. 부피 유량과는 달리 질량 유량은 에너지 함량과 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 에머슨의 Micro Motion 코리올리스 질량 유량계를 사용하면 연료 제어를 훨씬 더 자율적으로 조절할 수 있습니다. 질량 유량을 사용하여 제어하면 에너지 함량이 다른 경우에도 보다 일관되게 발화할 수 있습니다.
Micro Motion 코리올리스 유량계 및 밀도계
에머슨의 코리올리스 유량계는 화학 작업에서 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 요건에 맞는 최고의 신뢰성을 제공합니다.
Fisher 1098 감압 레귤레이터
Fisher 유형 1098-EGR 및 1098H-EGR 레귤레이터는 산업용 보일러, 용광로, 오븐 및 믹서에 연료 가스를 공급할 때 경제적이고 정확한 압력 제어를 제공합니다.
AMS 장치 관리자
예측 유지보수를 통해 플랜트에서 수익을 감소시키는 예기치 못한 가동 중단과 비효율적인 운영을 방지합니다. AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다.
Fisher LS200 시리즈 레귤레이터
Fisher LS200 자가 작동 레귤레이터는 건조기, 용광로, 보일러 또는 버너와 같은 고용량 산업 응용 분야에 적합합니다. 제품 개발 시 주요 목표는 유지보수의 용이성이었습니다.
Fisher 디지털 격리 솔루션
검증된 솔루션과 전문 지식으로 안전계장시스템(SIS) 밸브 어셈블리에서 추정치를 제거합니다.
Fisher 컨트롤 밸브
Fisher 제어 밸브는 유동 유체(가스, 증기, 물 등) 또는 화학적 화합물 등을 조작하여 부하 변동을 보정하고 조절된 프로세스 변수를 원하는 설정 포인트에 최대한 가깝게 유지합니다.
밸브 비산 배출
플랜트의 밸브가 비산 배출의 주요 원인입니다. 밸브를 업그레이드할 때마다 현재와 미래의 비산 배출 규정 준수에 더 가까워집니다.
DeltaV 안전계장시스템(SIS)
입증된 DeltaV SIS에서는 플랜트의 안전 장치 상태를 지속적으로 모니터하고 전체 안전 루프 상태를 진단하여, 위험을 현저히 완화시킵니다.
물과 증기 제어는 보일러에서 매우 중요한 역할을 하며 증기 시스템의 핵심입니다. 물과 증기 제어가 저하되면 과도한 에너지 손실이 발생하고 안전 위험이 발생할 가능성이 있습니다. 에머슨은 보일러를 원활하고 효율적으로 운영할 수 있도록 다양한 증기 및 물 제어 장치를 제공합니다.
Yarway 하단 블로우 오프 밸브
보일러에서 적합한 바텀 블로우 오프 및 이물 제거를 보장하는 견고한 섹션 1 밸브입니다. Yarway 바텀 블로우 오프 밸브는 밸브의 수명과 우수한 인라인 수리성을 확보하기 위해 특별한 기하학적 구조 및 소재로 설계되어 유지 관리가 용이합니다.
Crosby H 시리즈 직접 스프링 안전 밸브
ASME 보일러 및 압력관 코드 섹션 I 및 섹션 VIII 스팀 안전 사용을 위한 포괄적인 과압 보호 기능을 제공하는 직접 스프링 안전 밸브입니다.
Fisher 및 Sempell 스팀 컨디셔닝 밸브 및 과열 저감기
Fisher 및 Sempell 스팀 컨디셔닝 밸브와 과열 저감기로 열 효율성을 향상하고 다운스트림 장비를 보호합니다.
증기의 차압 유량 측정
증기 유량을 정확하게 측정하여 운영 비용 및 프로젝트 주기 시간을 단축합니다.
Severe Service 서비스 제어 밸브
공동현상, 깜박임 및 소음은 물과 증기의 유량을 제어할 때 발생하는 일반적인 문제입니다. Fisher Severe Service 컨트롤 밸브 제어 밸브는 공동현상, 깜박임 및 소음의 부정적인 영향을 완화하면서 신뢰할 수 있고 정확한 유량 제어를 제공합니다.
보일러 및 증기 드럼용 부식 모니터링 기술
고품질 부식 데이터를 사용하여 증기 드럼 무결성을 모니터링함으로써 플랜트 가동 시간을 개선하고 유지 비용을 절감합니다.
Yarway 블로우오프 및 블로우다운 밸브에 장착된 Bettis XTE3000
지능형 멀티턴 전기 액추에이터로 안전과 신뢰성 요구사항을 지원합니다. 무선 연결을 통해 원격 구성, 진단 및 유지 관리를 지원합니다.
Yarway 표면 블로우 오프 밸브
보일러에서 적합한 표면 블로우오프 및 TDS 제거를 보장하는 견고한 밸브입니다. Yarway Hy-Drop 밸브는 밸브의 수명과 우수한 인라인 수리성을 확보하여 유지 관리가 용이하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 효과적으로 부유물질을 제거하기 위한 유량을 얻기 위해 마이크로미터나 액추에이터 그리고 테이퍼드 디스크로 쉽게 설정할 수 있습니다.
스팀 드럼의 레벨 계측
다이나믹 증기 보상(dynamic vapor compensation)을 활용하여 포화 증기 응용 분야에서 안전하고 효율적인 레벨 제어를 달성합니다.
굴뚝 가스의 산소 함량을 모니터링하는 것은 연소 효율을 나타내는 가장 기본적인 지표 중 하나입니다. 에머슨의 정교한 굴뚝 가스 산소 모니터는 운영자가 연료 투입량과 일치하고 연소를 최적화하는 적절한 화학량적 공기 유량을 결정할 수 있도록 데이터를 제공합니다.
Rosemount™ 6888 현장 산소 분석기
Rosemount 6888 현장 산소 분석기는 연소 공정에서 발생하는 연도 가스에 있는 산소를 정확히 측정합니다.
Rosemount™ OCX8800 산소 및 가연성 트랜스미터
연소 효율은 연도 가스의 산소(O2) 비율을 모니터링하여 측정합니다.
AMS 장치 관리자
예측 유지보수를 통해 플랜트에서 수익을 감소시키는 예기치 못한 가동 중단과 비효율적인 운영을 방지합니다. AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다.
화학 산업용 제어 시스템 및 소프트웨어
화학 기업들은 DeltaV 고급 제어 시스템을 활용하여 더 나은 제품 품질, 더 효과적인 튜닝, 더욱 정밀한 제어 및 향상된 공정 가시성을 달성할 수 있습니다.
대부분의 지역에서 현지 환경 규제 기관은 연소되지 않은 연료, 이산화탄소, 일산화탄소, NOx, SOx 등과 같은 규제된 배출 가스의 배출량을 측정하기 위한 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)을 요구합니다. 에머슨은 관련 연료 공급원 및 규제 요구사항에 부합할 수 있는 다양한 연도 가스 분석기를 제공합니다. 이 제품들은 견고하고 지속적인 서비스를 수행할 준비가 되어 있어 CEMS 중단 및 관련 규제 문제를 피할 수 있습니다.
질소 산화물(NOx) 배출 모니터링 및 보고
산업용 연소 플랜트에서 빠르고 정확한 NOx 배출 모니터링을 보장합니다.
Rosemount XE10 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)
XE10 CEMS는 내장된 성능 분석 및 자동화된 검증 기능을 통해 배출에 대한 정확한 모니터링 및 보고를 보장함으로써 플랜트 운영자가 규정 미준수 셧다운 및 처벌의 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Rosemount CT5100 연속 가스 분석기
에머슨의 Rosemount CT5100 연속 가스 분석기는 공정 가스 분석 및 배출 모니터링용으로 개발된 최초의 하이브리드 레이저 기반 분석기입니다.
DeltaV 분산 제어 시스템(DCS)
DeltaV DCS는 운영 복잡성을 단순화하고 프로젝트 위험을 줄이는 사용하기 쉬운 자동화 시스템입니다.
연소를 최적화하려면 연도 가스 산소 모니터 및 CEMS를 비롯한 여러 센서의 데이터가 필요합니다. 이 모든 데이터를 사용할 수 있는 경우, 연소되지 않은 연료, 과잉 산소 및 배출 가스의 균형을 맞춰 버너를 최적 수준에서 운영할 수 있습니다. 에머슨은 이러한 센서들을 제공할 뿐만 아니라, 실시간으로 이 계산을 수행하고 공기 및 연료 흐름을 조절하여 응용 분야에서 요구하는 성능을 제공하면서 비용을 최소화하는 제어기도 제공합니다.
TopWorx D-시리즈 개별 밸브 컨트롤러
D-시리즈는 가장 까다로운 응용 분야와 조건에서도 견딜 수 있도록 제작되어 평생 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다. 마이크로프로세서 기반의 센서 통신 모듈을 통해 위치 탐지, 버스 네트워크 통신을 제공하여 On/Off 밸브 응용 분야에서 예측 유지보수를 용이하게 합니다.
Rosemount XE10 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)
XE10 CEMS는 내장된 성능 분석 및 자동화된 검증 기능을 통해 배출에 대한 정확한 모니터링 및 보고를 보장함으로써 플랜트 운영자가 규정 미준수 셧다운 및 처벌의 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Rosemount 아누바 평균 피토 튜브로 공기 및 연도 가스 측정
고급 기능을 제공하면서 영구적인 압력 손실을 최소화하는 비용 효과적인 평균 피토 튜브 유량 측정 솔루션입니다.
DeltaV 안전계장시스템(SIS)
입증된 DeltaV SIS에서는 플랜트의 안전 장치 상태를 지속적으로 모니터하고 전체 안전 루프 상태를 진단하여, 위험을 현저히 완화시킵니다.
질량 유량 판독으로 연료 에너지 함량에 대한 유용한 정보는 알 수 있지만, 웨버 지수(WI), BTU 함량 및 오염 물질에 대해 보다 정밀한 분석이 필요한 일부 응용 분야가 있습니다. 에머슨은 가연성 및 연료 가스 측정용으로 설계된 다양한 가스 분석기를 제공하며, 이 데이터를 사용하여 연료 공급 및 중요 응용 분야에서 작동하는 방식에 대해 종합적으로 파악할 수 있습니다.
Rosemount XE10 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)
XE10 CEMS는 내장된 성능 분석 및 자동화된 검증 기능을 통해 배출에 대한 정확한 모니터링 및 보고를 보장함으로써 플랜트 운영자가 규정 미준수 셧다운 및 처벌의 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Rosemount CT5100 연속 가스 분석기
에머슨의 Rosemount CT5100 연속 가스 분석기는 공정 가스 분석 및 배출 모니터링용으로 개발된 최초의 하이브리드 레이저 기반 분석기입니다.
화학 산업용 제어 시스템 및 소프트웨어
화학 기업들은 DeltaV 고급 제어 시스템을 활용하여 더 나은 제품 품질, 더 효과적인 튜닝, 더욱 정밀한 제어 및 향상된 공정 가시성을 달성할 수 있습니다.
연소 및 보일러 제어에 대한 자주 묻는 질문
두 가지 유형의 응용 분야 모두 매우 예외적으로 전문화된 버전이 있지만, 화학 처리 시설의 연소 제어에서 기본 사항은 보편적입니다. 이러한 응용 분야에 사용하는 에머슨의 센서는 특정 프로세스에 국한되지 않습니다.
다른 연료 가스와 수소 혼합은 아직 상대적으로 드물지만 꾸준히 증가할 가능성이 높습니다. 그렇다면 계측에 어떤 영향을 미칠까요? 연료 흡기 측면에서, 수소는 천연가스보다 밀도가 낮지만 부피 기준 BTU 함량도 낮으므로 코리올리스 질량 유량계는 그 차이를 상당 부분 효과적으로 보완할 것입니다. 에머슨의 Rosemount XEFD 가스 분석기는 Rosemount 가스 크로마토그래프와 마찬가지로 특정 수소 함량을 확인할 수 있습니다. 굴뚝에서 일반적인 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)은 수소를 태우면 주로 생기는 수증기를 측정할 수 있습니다. 하지만, 수소를 태울 때 질소 산화물(NOx)도 발생하는데, 이는 아마도 이미 측정되고 있을 것입니다.
굴뚝의 산소 중 일부는 연소되지 않은 연료에 해당하는 화학량론적인 산소이고, 여기에 실제 초과량이 더해집니다. 에머슨의 지르코니아 산소 분석기는 미연소 연료에 존재하는 모든 산소를 자동으로 소비하기 때문에, 분석기가 제공하는 데이터는 실제 과잉 산소 수준만을 반영합니다.