에머슨 벤처스, Spearix에 전략적으로 투자

세인트 루이스(2022년 8월 30일) – 에머슨(NYSE: EMR)은 오늘 자사의 기업 벤처 캐피탈 부서인 에머슨 벤처스를 통해 적응형 다중 코어 무선 프로세서로 산업용 사물 인터넷(IIoT) 무선 통신을 위해 시스템 수준의 솔루션을 제공하는 Spearix Technologies에 전략적으로 투자했음을 발표했습니다.  

에머슨은 투자와 에머슨 벤처스의 부가가치가 높은 전략적 투자 접근 방식을 통해 Spearix의 기술과 초기 단계 성장을 지원하면서 자체 IIoT 기능을 확장할 것입니다. 에머슨 벤처스는 Spearix에 투자한 최초의 기업 또는 기관 투자자입니다. 이 투자와 함께 에머슨은 Spearix와 엔지니어링 협력 계약을 체결했습니다.  

"IIoT가 성장함에 따라 수십억 개의 센서와 RF(라디오 주파수) 송수신기가 저비용의 무면허 RF 밴드에 속한 다른 송수신기 근처에서 작동하게 될 것입니다. 다양한 RF 공격자가 무선 네트워크의 신뢰성과 범위에 점점 더 많이 대항하고 있습니다." 에머슨 벤처스의 대표이자 개발 및 혁신 부사장인 Thurston Cromwell은 말했습니다. "우리는 Spearix가 구축하는 기술이 이러한 간섭과 혼잡으로 인한 장애물을 극복해줄 것이라고 믿습니다. 에머슨은 강력한 산업용 무선 메시 네트워크 포트폴리오 및 관련 소프트웨어 제품에 Spearix의 기술을 구현하여 더욱 높은 신뢰성과 범위를 실현할 것입니다. Spearix의 기술은 여타 무선 통신 프로토콜의 성능을 크게 개선할 엄청난 기회를 제공하기도 합니다." 

"에머슨 벤처스의 투자를 통해 Spearix는 고급 RF 및 디지털 신호 프로세서(DSP) 아키텍처를 발전시키고 열악하고 혼잡한 RF 환경에서 연결 문제를 해결하는 솔루션을 계속해서 제공할 수 있을 것입니다." 에머슨 퍼베이시브 센싱 및 연결 솔루션 부사장 겸 총괄 매니저인 Laura Schafer는 말했습니다. "이 기술은 기존 통신 프로토콜에 대한 투자를 유지하면서도 성능을 크게 개선할 수 있는 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 접근 방식을 제공합니다." 

텍사스 시더 파크에 본사를 둔 Spearix의 주요 제품에는 측정된 환경 조건에 따라 성능 및 전력을 최적화하기 위해 조정되는 다중 코어 무선 프로세서 및 관련 소프트웨어가 포함됩니다. 이 기술은 고출력, 고대역폭의 퍼베이시브 Wi-Fi 작동으로 유도된 무거운 간섭하에서 작동하면서 산업 프로토콜의 연결 신뢰성을 대폭 개선하는 것으로 나타났습니다. 

Spearix의 설립자이자 최고 경영자인 Manas Behera는 "Spearix는 야심찬 계획과 목표를 가지고 있으며, 에머슨과 파트너십을 맺음으로써 우리가 매일 의지할 수 있는 혁신적인 사고를 갖게 되어 기쁩니다."고 말했습니다. "에머슨은 적절한 인력, 기술, 공정 및 시장 전문 지식을 갖추고 있으므로 당사에 이상적입니다. 우리가 함께하면 현재 IIoT가 직면하는 엄청난 과제를 해결할 수 있을 것으로 생각합니다."   

Spearix의 영업 및 마케팅 담당 부사장 Juan Conchas는 다음과 같이 덧붙였습니다. "에머슨 파트너십은 Spearix 기술을 상용화하는 데 핵심적인 단계로, 산업 분야를 뛰어넘어 고가치 응용 분야에서 많은 신규 사용 사례를 실현하고 있습니다. 시장은 최근 떠오르는 많은 응용 분야, 특히 공존이 어려운 2.4GHz와 같은 개방 스펙트럼 밴드에서 산업 수준의 신뢰성을 요구하고 있습니다. 

이 투자는 WirelessHART에 대한 에머슨의 비전과 IIoT 제품 포트폴리오의 진화를 보완할 것입니다. 에머슨은 2000년대에 WirelessHART의 개발을 열린 표준으로 이끌어 산업 응용 분야를 위한 선도적인 무선 프로토콜로 확립했습니다. Spearix 기술의 통합은 신뢰성과 기존 WirelessHART 시스템과의 완전히 호환 가능한 범위에서 단계적 변화를 제공하고, 공존 및 스펙트럼 효율성을 향상하고, 더 큰 네트워크 지원을 제공하여 소유 총비용(TCO)을 줄이고, 데이터 풍부한 장치를 수용하기 위해 더 높은 데이터 비율을 제공하며, 중요한 애플리케이션에 이중화(redundancy)를 제공합니다. 

에머슨 소개

미국 미주리주의 세인트루이스에 본사를 둔 에머슨(NYSE: EMR)은 산업 및 상업, 주거 시장의 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 회사입니다. 산업 자동화 분야의 선두 주자로서 에머슨은 자동화 솔루션 및 AspenTech 비즈니스를 통해 공정, 하이브리드 및 개별 제조업체가 운영을 최적화하고, 인력을 보호하며, 배출 가스를 줄이고, 지속 가능성 목표를 달성하도록 돕습니다. 에머슨 상업 및 주거용 솔루션 사업은 인간의 편안함과 건강을 보장하고, 식품 품질과 안전을 도모하며, 에너지 효율성을 개선하고, 지속 가능한 인프라를 구축하도록 지원합니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오. 

전망과 당부 

이 보도 자료의 내용은 엄밀하게 이미 발생한 사실만을 담고 있지는 않으며 위험성과 불확실성이 수반된, '미래를 예상하는' 서술일 수 있습니다. 에머슨은 이러한 진술의 변경을 반영하여 추후에 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이 위험성 및 불확실성에는 검토된 약관에 따라 완료할 수 있는 회사의 능력, InSinkErator 식품 폐기물 처리 사업 매각 제안의 재정적 영향, AspenTech 인수의 재정적 영향, 회사가 양식 10-K로 가장 최근에 발표한 연례 보고서와 이후 SEC에 제출한 후속 보고서에 기술한 것과 같이 COVID-19 팬데믹 및 러시아-우크라이나 전쟁의 범위, 지속 기간 및 최종 영향과 경제 및 통화 사정, 시장 수요(팬데믹 관련 포함), 석유 및 가스 가격 하락 및 변동성, 가격 결정, 지식재산권 보호, 사이버보안, 관세, 경쟁 및 기술 관련 요인, 인플레이션 등이 포함됩니다. 

최신 뉴스

새로운 에머슨 플러싱 링은 완벽한 패키지 솔루션으로 주문, 설치를 간소화합니다.

증류탑, 수소 처리기 등의 플러싱 및 블리딩 애플리케이션을 위한 모듈식 어셈블리가 특징인 TESCOM AGI 플러싱 링

Emerson의 새로운 무선 트랜스미터는 현장 장비 제어 및 모니터링에 전례 없는 유연성을 제공합니다

Rosemount 802 무선 디스크리트(디지털) 입출력 트랜스미터를 통한 원격 장비 제어로 비용을 절감하고 안전성을 향상하며 생산성을 높일 수 있습니다.

Calvin Butler, Emerson 이사회 합류

Emerson은 오늘, 2024년 8월 1일부로 Calvin Butler를 이사로 임명한다고 발표했습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.