원심 펌프 진단으로 중요 유지보수 중단 최소화
시설에서 원심 펌프만큼 중요하지만 유지보수 집약적인 장비는 거의 없으므로, 많은 응용 분야에서 백업을 위해 다중 장치 설치를 사용합니다. 에머슨의 심층 모니터링 및 사전 진단 어플리케이션으로 운영자에게 비정상적인 작동 및 잠재적인 오류를 경고하여 상태 기반의 사전 예방적 유지보수를 수행할 수 있습니다. 연속 모니터링을 통해 적시에 시정 조치를 취하여 지속적인 운영을 보장할 수 있습니다.
펌프 공동현상은 펌프 케이스 및 임펠러의 마모를 증가시키고, 진동이 증가하여 씰 및 베어링 수명을 단축시킬 수 있으므로 조기에 감지하는 것이 가장 중요합니다. 에머슨은 공동현상으로 인해 발생하는 특징적인 소음을 감지할 수 있는 흡입 및 배출 라인용 압력 트랜스미터와 함께 펌프 및 모터용 진동 센서 제품군을 제공합니다. 이러한 제품군은 자산 관리 소프트웨어(AMS) 기술과 쉽게 통합되어 공동현상 상태를 즉시 감지하고 펌프를 확실하게 작동시킬 수 있습니다.
기계설비 자산용 온라인 상태 모니터링 솔루션
실시간 기계설비 자산 모니터링 및 고급 분석을 통해 화학 플랜트의 효율성을 향상합니다.
Rosemount™ 무선 압력 게이지
Rosemount 압력 게이지 제품군은 고장에 강하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 견고한 설계를 갖추고 있습니다.
AMS 장치 관리자
예측 유지보수를 통해 플랜트에서 수익을 감소시키는 예기치 못한 가동 중단과 비효율적인 운영을 방지합니다. AMS 장치 관리자는 지능형 필드 장치 상태를 볼 수 있는 창을 제공하여 불필요한 비용이 발생하지 않도록 도와줍니다.
PlantWeb™ 상태 어드바이저: 펌프
펌프 진동, 펌프 공동현상, 베어링 온도, 스트레이너 플러깅 및 씰 유체/탄화수소 누출에 대한 공정 및 자산 상태 데이터를 지속적으로 분석하고 보고하는 사전 구성된 어플리케이션입니다.
오염된 서비스 응용 분야용 펌프를 보호하는 스트레이너에 이물질이 너무 많은 경우 막힐 수 있습니다. 기술자가 스트레이너를 비우지 않으면 클로깅이 흐름을 제한하고 처리량을 제한하여 결국 공동현상을 유발합니다. 시간이 지나도 교정하지 않은 상태로 방치할 경우 펌프 마모와 과도한 진동으로 인해 베어링과 씰이 손상될 수 있습니다. 에머슨의 차압 트랜스미터는 유량 제한을 감지하고 적시에 경보를 제공하여 펌프가 손상되기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.
AMS Machine Works
AMS Machine Works에서는 여러 예측 유지보수를 포괄적인 분석 툴과 통합하므로, 시설에 있는 기계 상태를 쉽고 정확하게 평가할 수 있습니다.
AMS 장비 모니터
AMS 장비 모니터는 예측, 보호 및 공정 모니터링 기능을 제공하면서 퍼베이시브 센싱을 관리합니다.
AMS 무선 진동 모니터
AMS 무선 진동 모니터는 자가 구성 무선 메시 네트워크를 통해 전체 진동 데이터를 제공하여 운영 및 유지 관리 담당자 모두에게 기계 상태와 관련된 다양한 정보를 제공합니다.
배관 설계 불량으로 인한 오정렬, 베어링 마모, 공동현상 및 난류는 과도한 진동의 원인 중 일부에 불과합니다. 이러한 상태가 지속되면 펌프가 너무 일찍 고장납니다. 에머슨은 스펙트럼과 파형 분석 등 온라인 진동 및 베어링 온도 측정을 제공하여 펌프 상태를 지속적으로 모니터링하는 최첨단 모니터링 및 보호 소프트웨어를 제공합니다. 모니터링이 자동화되면 기술자는 가장 주의가 필요한 설치에 집중하고 문제가 되는 것을 제거할 수 있습니다.
Rosemount™ 848T 무선 온도 트랜스미터
Rosemount 848T 무선 온도 트랜스미터는 WirelessHART® 장치를 통한 고밀도 측정에 이상적인 제품입니다.
기계설비 자산용 온라인 상태 모니터링 솔루션
실시간 기계설비 자산 모니터링 및 고급 분석을 통해 화학 플랜트의 효율성을 향상합니다.
PlantWeb™ 상태 어드바이저: 펌프
펌프 진동, 펌프 공동현상, 베어링 온도, 스트레이너 플러깅 및 씰 유체/탄화수소 누출에 대한 공정 및 자산 상태 데이터를 지속적으로 분석하고 보고하는 사전 구성된 어플리케이션입니다.
보조 씰 플러시 용기 레벨을 부적절하게 모니터링하면 로우 또는 하이 레벨 상태를 놓칠 수 있어 기계적 문제와 펌프 고장이 발생할 수 있습니다. 저수조 수위를 측정하는 기존의 경로 기반 수동 검사 또는 스위치로는 더 큰 문제가 발생될 때까지 문제를 식별하지 못할 수 있습니다. 특수 원격 트랜스미터를 통해 보조 씰 플러시 저수조를 온라인으로 모니터링하면 고장을 줄이고 유지관리 비용을 절감할 수 있습니다.
Rosemount™ 3308 레벨 트랜스미터 - 유도파(Guided Wave) 레이더
Rosemount 3308은 배선 없는 손쉬운 설치, 교정 불필요, 공정 조건 변화에 대한 내성 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 공정 데이터에 대한 원격 접속과 예측 유지보수를 위해 향상된 진단 기능의 등장으로 육안 검사는 과거의 일이 되었습니다.
PlantWeb™ 상태 어드바이저: 펌프
펌프 진동, 펌프 공동현상, 베어링 온도, 스트레이너 플러깅 및 씰 유체/탄화수소 누출에 대한 공정 및 자산 상태 데이터를 지속적으로 분석하고 보고하는 사전 구성된 어플리케이션입니다.
원심 펌프에 관한 자주 묻는 질문
막힌 스트레이너, 닫힌 밸브 또는 기타 장애물로 인해 펌프의 주입구 유량이 제한되는 경우, 음압으로 인해 공정 매체가 가스로 채워진 공동 또는 기포가 형성될 수 있습니다. 이는 펌프가 바위를 움직이는 것과 같은 소리를 유발하고 케이스와 임펠러를 과도하게 마모시킬 수 있으며, 교정하지 않으면 전체 설치 시 진동이 증가합니다. 에머슨의 압력 트랜스미터는 이 상태를 감지할 수 있으며, 문제를 해결할 수 있도록 진동 센서로 설치 변경 사항을 경고합니다.
회전식 장비에서 진동은 구성품 수명의 가장 큰 적입니다. 직접 연결 펌프 설치에서 가장 일반적인 진동의 원인은 샤프트 정렬 불량입니다. 장비의 부착부가 충분히 견고하지 않고 장비가 작동 온도에 있을 때 두 개의 샤프트를 동축선에 연결하도록 설치를 조정하지 않은 경우 과도한 진동이 발생합니다. 공동현상도 비슷한 상황이지만 더 쉽게 인식할 수 있습니다. 에머슨의 진동 센서는 Plantweb Insight 소프트웨어와 결합하여 진동 특성의 변화가 손상 조건의 형성을 나타낼 때를 감지합니다.
유체가 펌프 내부에 있는 상태에서 샤프트가 케이스에 들어가는 곳의 누출을 방지하는 메커니즘이 매우 취약합니다. 구형 펌프 설계에는 패킹을 사용했지만 기계식 씰이 인기를 얻었습니다. 씰은 압력을 균등화하기 위해 자체 액체 시스템이 있으며 플러싱 메커니즘으로 씰링 표면의 잔해물을 청소합니다. 압력 및 유체 레벨이 올바르게 작동하도록 시스템을 모니터링해야 하며, 에머슨은 이 응용 분야에 적합한 계측기를 제공합니다.
펌프와 관련된 일반적인 문제 및 고장으로는 공동현상, 기계적 씰 고장, 베어링 고장, 임펠러 마모 또는 손상, 누출, 과열, 임펠러 또는 샤프트 오정렬, 불충분한 유량 또는 저압, 모터 또는 드라이브 문제, 재료 호환성 문제 및 이물질 손상이 있습니다. 이러한 문제를 완화하고 최적의 펌프 성능을 보장하려면 적절한 펌프 상태 모니터링 및 사전 예방적 문제 해결이 필수입니다.