업계 최고 수준의 프리미엄 공정 밸브인 삼중 오프셋 밸브

삼중 오프셋 밸브 기술

90° 회전 시 씰링 부품의 마찰을 방지하는 설계로 운영 효율 배가 

VANESSA 기본 구성

업계 최고 수준의 프리미엄 공정 밸브인 트리플 오프셋 밸브

유지보수가 거의 필요 없는 삼증 오프셋 밸브는 전 세계 배관, 공정 및 계측 엔지니에게 확실한 솔루션입니다.

사실상 유지보수가 필요 없는 밸브로서 확실한 성능을 제공할 뿐만 아니라 볼, 게이트 및 플러그 밸브 설계보다 효율적인 솔루션입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 업계 최고 수준의 프리미엄 공정 밸브인 트리플 오프셋 밸브

삼중 오프셋 밸브의 작동 원리

트리플 오프셋 설계

Vanessa 시리즈 30,000 밸브는 글로브 밸브와 밸브 콘 간의 작동 원리가 동일하지만 씰링은 90° 회전으로 수행되었습니다. TOV는 형태가 동일한, 즉 경사형 원추곡선의 고정시트와 회전 씰링 표면으로 구성된 씰링 시스템을 사용했습니다. 이 원추가 겹치면서 폐쇄 위치에 도달하고 씰링이 형성됩니다. 이 ‘90° 회전 글로브’ 개념은 마모를 완전히 제거하기 위한 세 가지 ‘오프셋’을 사용하여 달성할 수 있습니다. 최적화된 시팅 각도 및 회전 특성은 모든 기본, 극저온 및 고온 구성에 걸쳐서 삼중 오프셋 설계와 연성 금속 씰링 링을 독창적으로 조합함으로써 우수한 기밀성을 보장할 수 있습니다.

오프셋 1

샤프트가 실링 표면의 평면 뒤에 위치하여 연속적인 시트 경로를 제공합니다.

오프셋 2

샤프트가 파이프/밸브 중심선의 한쪽에 위치하여 90° 개방 중 시트로부터 실이 변위될 수 있습니다.

오프셋 3

시트와 실 콘 중심선이 파이프/밸브 중심선에 대해 기울어져 있습니다. 세 번째 오프셋은 마찰을 완전히 제거합니다.

시팅 토크

Vanessa의 고정력은 볼, 버터플라이 및 플러그 밸브에서와 같은 기계적 간섭이 아닌 외부적으로 적용되는 토크에 의해 생성됩니다. 이것은 cone-to-cone 씰링이 시트의 탄력적 변형에 따른 마찰이 아니라 접촉 압력에 따라 발생한다는 것을 의미합니다. 따라서 당사의 밸브는 고압을 처리할 수 있으며 안정적이고 고도로 제어되는 운전 토크를 제공할 수 있습니다. 에머슨의 트림 설계, 시팅 각도 및 표면 마무리는 모두 밸브 수명 전체에 걸쳐서 유체 온도 및 압력에 상관없이 아주 낮고 일정하며 예측 가능한 요구 토크값을 달성하는 데 기여합니다. 비마모 회전은 90도 회전 전체에 걸쳐서 낮고 일정한 운영 토크를 달성함으로써 새로 제조한 제품에서 시험 및 계산한 작동 토크가 유사한 운전중인 밸브와 동일합니다.

금속간 시팅

금속 간의 씰링을 통해 밸브는 거의 모든 범위의 온도, 압력 및 유체 유형을 처리할 수 있습니다. 에머슨은 최소한 듀플렉스 소재의 탄성 씰링 링과 Stellite® 등급 21 시트를 사용하여 높은 기계적 내성을 제공합니다. Stellite®21은 바디 시트 코팅을 통해 유체에 의한 마모, 부식 및 일반적인 마모에 대한 견고성 및 내성을 제공할 수 있는 코발트 합금으로 제작했습니다. 이 금속 실링 링은 독창적인 설계 덕분에 방사상의 압력을 시트 표면에 고르게 분산시킬 수 있는 탄성을 갖추고 있습니다. 이것이 바로 밸브의 누수 방지 성능에 기여하는 핵심 요소입니다.

Stellite®는 Deloro의 등록 상표입니다.

90° 회전

90° 회전은 작동 토크가 상승식 스템 설계보다 상당히 낮고 일정하므로 Vanessa TOV가 매우 빠른 스트로크 시간을 가질 수 있음을 의미합니다. 또한 돌출이나 마모 등, 상승식 스템에서 발생할 수 있는 패킹에 대한 악영향을 방지함으로써 밸브를 더 콤팩트하게 설계할 수 있습니다.

비마찰 회전

개폐 시에 시트와 씰 간 접촉이 없으면 씰링 요소와 밸브의 수명이 모두 연장됩니다. 또한 90° 회전의 주요 특성, 즉 낮고 일관된 작동 토크와 결합하여 오랜 시간에 걸쳐 밸브 작동을 빠르고 쉽게 유지할 수 있으며 매우 작은 각도도 조정이 가능합니다. 또한 신속한 스트로크 시간 요구사항 및 많은 사이클을 처리할 수 있는 성능도 밸브의 마모 방지 기능과 관련이 있습니다. 사용자는 다른 설계의 밸브 보다 긴 씰링 소재의 수명 주기를 통해 중요한 이점을 확보할 수 있습니다.

이용 가능한 구성

밸브 제조

시리즈 30,000은 극한의 온도 조건에서도 양방향 누출 방지 성능을 구현할 수 있는 견고한 밸브입니다. 실제로 전체를 금속으로 제조하여  내화성이 있고, 온도 변화에 영향을 받지 않으며, 완전 일체형의 긴 보닛으로 극한의 작동 온도(-60°C ~ 450°C, -76°F ~ +842°F)에서도 패킹을 지속해서 보호할 수 있습니다.
또한  플랜지 스폿 페이싱 이 플랜지 볼팅 넛(nut) 및 워셔의 평면성을 보장하고 플랜지 조인트의 신뢰성 및 안전성을 높임으로써 장기간 기밀성을 유지하므로 다시 조일 필요가 없습니다.

씰링 부품

씰링에 선택된 재료는 정밀하게 가공되어 밸브의 수명을 연장하는 데 크게 기여합니다. 기본 구성의 모든 Vanessa 시리즈 30,000 밸브는 매끄럽게 연마된 시트와  Stellite ® 21등급 용접 오버레이 를 특징으로 하며 마멸, 마모, 침식 및 부식에 대한 내성이 매우 높습니다.

Vanessa 씰링 링은 씰링을 수행하는 데 필요한 핵심적인 연성 부품 으로서,  듀플렉스로 래미네이트 가공하거나(최소 사양) 일체형으로 제조할 수 있습니다. 씰링 링은 자가 정렬 기능과 조립이 쉬운 기준 핀 덕분에 쉽게 교체할 수 있습니다. 또한 나선형 다이나믹 가스켓은 개폐 시에 씰링 링이 적절하게 팽창 및 수축할 수 있습니다,

트림

Vanessa 밸브는 트림이 동일합니다 - 최적화된 각도와 견고한 베어링 및 축을 조합했습니다. 에머슨 엔지니어는 지난 40년 이상 동안 모든 부품을 개발하면서 안전성을 극대화하고 동시에 매우 합리적이고 기능적인 설계를 유지했습니다.

  • 일체형 샤프트 는 저압 버터플라이 밸브와 함께 흔히 사용되는 스터브 샤프트로 달성할 수 없는 수준까지 견고성을 극대화할 수 있습니다.
  • 투피스 팩킹 글랜드 는 장기적인 비산 누출량의 측면에서 안전성 및 신뢰성을 향상할 수 있습니다.
  • 디스크 연결부의 샤프트 는 키(핀 없음)로 고정하여 샤프트를 손상시키지 않고 토크 전송을 최적화할 수 있습니다.
  • 디스크는 씰링 소재가 아니라 전달 매체일 뿐입니다. 디스크는 바디의 소재와 동일하므로 기밀성 및 작동성을 해치지 않으면서 밸브 바디와 동일한 마모 및 부식 수준에 노출될 수 있습니다.
  • 견고한 베어링 및 스러스트 베어링 은 고압 부하 및 마모를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
    • 표준형인 강화된 브레이드 형태의 연성 흑연 베어링 프로텍터는 입자 침입의 위험을 없애고 일정한 요구 토크값을 확보하며 전체적인 신뢰성을 높일 수 있습니다.
  • 내부 및 외부 리테이너 를 통해 Vanessa 파열 방지 일체형 샤프트는 안전하게 운영되고 API 609를 완벽하게 준수할 수 있습니다.
  • 개방/폐쇄 디스크 레퍼런스와 외부 디스크 위치 표시기 로 설치/제거 절차를 간소화하고 API 609를 준수할 수 있습니다.


옵션 기능

시리즈 30,000의 기본 구성에는 여러 가지 옵션이 있습니다.

  • 팩킹 플러싱 장치 는 일반적으로 유체의 위험성이 높은 경우에 추가됩니다. 이를 통해 압력실 및/또는 흡착 지점을 생성하여 누출을 방지하거나 차단할 수 있습니다.
  • 활하중 메커니즘 을 통해 큰 로드의 응용 분야(열 사이클링 등)에서 밸브를 사용하는 경우 또는 패킹 유지보수 작업이 현실적으로 쉽지 않은 경우에 패킹을 조일 필요성을 최소화할 수 있습니다.
  • 깨끗한 유체를 주입하여 장벽을 형성하는  플러싱 장치 를 통해 상하단의 베어링을 오염된 매체 또는 중합/결정화 매체로부터 보호함으로써 운영 안전성 및 신뢰성을 향상할 수 있습니다.
  • 표준 래미네이트 씰 링의 수명에 부정적인 영향을 미치는 응용 분야의 경우에는 일체형 금속  고형 씰 링(SSR) 을 선택하십시오. SSR는 고압, 극저온 및 고온 구성에서 표준인 옵션입니다.


Stellite®는 Deloro의 등록 상표입니다

극저온용 구성

에머슨의  극저온용 구성 은 최저 -254°C(-425.2°F)의 온도에서 운영할 수 있도록 설계되었습니다. 기본적인 구성과 차별화한 Vanessa 극저온 시리즈 30,000의 기능은 다음과 같습니다.

  • Vanessa 씰 링은 Nitronic® 50으로 제작한 일체형으로서, 내식성이 우수하여 낮은 온도에서도 중요한 기계적 특성을 유지할 수 있습니다. Nitronic® 50은 또한 항복 강도도 탁월한데, 주변 온도에서 다른 시리즈 300 스테인리스 강의 항복 강도의 약 2배입니다.
  • 긴 보닛이 패킹을 최저 -254°C(-425.2°F)의 극저온 작동 온도로부터 지속해서 보호함으로써 콜드 박스 이외의 응용 분야 및 주요 사용자 사양에 대한 BS6364의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
  • 극저온 밸브는 다음과 같이 이중 플랜지, 러그, 버트웰드, 버트웰드 전면 진입형 등의 유형으로 제공됩니다.
    • 이중 플랜지 바디
      가장 광범위하게 사용되는 파이프 연결로 최상의 개스킷 하중 분포를 보장하고 짧은 볼팅은 스트레칭의 위험을 줄여줍니다. 표준화된 플랜지 설계는 또한 파이프 조인트 안전성 및 라인으로부터 쉬운 조립/분해를 보장합니다. Vanessa는 ASME VIII sect 2 div.1에 따른 설계를 포함하여 ASME 및 EN 플랜지 유형을 제공합니다.
    • 버트웰드 바디
      플랜지 연결 수를 줄어야 하는 경우 가장 적합한 선택이 될 수 있으며, 이러한 설계는 초기에 큰 비용 절감을 가능하게 해 줍니다. 맞대기 용접 바디는 인접 파이프 응력으로 인해 유발되는 플랜지형 조인트를 통한 탈루성 배출을 완전히 없애 줍니다. Vanessa 밸브는 모두 지속적인 유지보수가 필요하지 않습니다.
    • 러그 바디
      단일 플랜지 설계는 재료가 더 적게 필요하므로 이중 플랜지보다 경제적입니다. 양쪽에 나사형 인서트가 있어 너트 없이 2개 세트의 볼트를 사용하여 설치할 수 있습니다. 일반적인 산업 표준에 따라, 작업자는 밸브 설치 시 작업상 문제로 인해 NPS 36보다 큰 직경에 이 바디 타입을 사용하지 않으려고 합니다.
    • 버트웰드 전면 진입형 바디
      인라인 유지보수 기능을 의무적으로 갖추어야 하는 경우에 이 설계는 밸브 바디를 라인에서 분리하지 않고 접근할 수 있게 합니다. 전체 밸브 트림은 바디로부터 분리할 수 있으며 개별 밸브 부품에 완전히 안전한 상태로 접근할 수 있습니다. 이러한 특징으로 다른 밸브 설계에서는 불가능하거나, 실시할 수 없거나, 안전하지 않은 예측 불가능하고 특별한 밸브 수리가 가능합니다. 결론적으로 Vanessa 밸브의 유지보수는 대체로 제품 수명 주기 동안 필요하지 않습니다.


Nitronic ®은 AK Steel의 등록 상표입니다

고온용 구성

에머슨의  고온용 구성 은 최대 815°C(1,500°F)에서 운영할 수 있도록 설계되었습니다. 기본적인 구성과 차별화한 Vanessa 고온 시리즈 30,000의 기능은 다음과 같습니다.

  • Vanessa 씰링 링은 밸브 바디에 따라 다양한 소재로 제작된 일체형으로서, 흑연 산화 및 약화가 발생하지 않으며 다양한 하드 페이싱 기술을 적용하여 리스크에 대응할 수 있습니다.
  • 볼트형의 긴 보닛은 최대 815°C(1,500°F)의 높은 작동 온도로부터 패킹을 지속해서 보호할 수 있습니다.
  • 베어링 및 스러스트 베어링을 Stellite® 또는 기타 오버레이와 하드 페이싱 방식으로 연결함으로써 높은 기계적 특성을 유지하면서 리스크에 대응할 수 있습니다.
  • 디스크 볼팅을 포함하여 모든 소재는 고온에서도 적합한 기계적 성능과 일정한 열팽창률을 가질 수 있도록 선택되었습니다.


Stellite®는 Deloro의 등록 상표입니다

어플리케이션




이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.