기계 분석을 위한 PeakVue 기술

기계 분석을 위한 PeakVue 기술

PeakVue 기술은 영향을 주는 데이터와 롤러 베어링 기계에서 발생하는 결함을 초기에 정확하게 알려주는 것에 초점을 맞춥니다.

기계 분석의 복잡성 제거

기계 분석의 복잡성 제거

일반적으로 진동 데이터는 데이터에서 정보를 추출하기 위한 특수 교육 및 도구가 필요했기 때문에 제어실로 보내지지 않았습니다.

에머슨의 PeakVue 기술은 기계 분석의 복잡성을 제거하여 장비 상태를 하나의 경향으로 간단하고 신뢰성 있게 표시합니다. PeakVue는 일반적인 진동 신호를 걸러내고 영향력 있는 신호에 집중하여 모든 유형의 롤러 베어링 기계에서 전체적인 자산 상태를 더 효과적으로 표시합니다.

이제 사용자는 PeakVue Plus를 도입하여 이 기술을 더욱 쉽게 활용할 수 있습니다. 자세히 보려면 아래 동영상을 확인하세요.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 기계 분석의 복잡성 제거

작동 방법

양호한 베어링의 기준

베어링 고장의 4단계를 살펴보면서 900 ~ 4,000RPM으로 실행되는 일반적인 공정 펌프를 살펴보겠습니다. 양호한 상태의 베어링을 위한 기준 조건부터 전체 진동의 크기가 상당함을 알 수 있습니다. 그러나 PeakVue 값은 0이라는 점에 유의하십시오. 이는 적절하게 설치되고, 윤활제 도포 처리가 적절하게 된 양호한 상태의 기계는 영향을 받지 않기 때문입니다. 따라서 제로 원리, 즉 양호한 상태에 있는 제품의 PeakVue는 0 또는 0에 근접해야 함을 알 수 있습니다.

1단계 고장

1단계 베어링 고장에서는 사람의 눈으로 초기 결함을 판독할 수 없습니다. 전체 진동에는 변화가 없지만 PeakVue에서는 이미 무엇인가가 발생하고 있음을 나타냅니다. 값이 10으로 올라가면 베어링에 문제가 있는 것입니다.

2단계 고장

2단계에서는 조그만 구멍이 나타나기 시작하면, 베어링의 서비스 수명이 10% 미만밖에 남아 있지 않습니다. 일반적으로 전체 진동에서 생겨나고 있는 결함은 아직 표시되지 않지만, PeakVue는 계속 증가합니다. 이 값이 20으로 두 배가 되면 베어링에 심각한 문제가 있는 것입니다.

3단계 고장

3단계에서 이제 베어링 손상을 명확하게 확인할 수 있습니다. 전체 진동이 +/- 10% 정도로 약간 증가하기 시작하는 것을 알 수 있습니다. 한편 PeakVue는 계속해서 결함 심각도가 증가하는 것을 보여줍니다.

4단계 고장

베어링 고장의 마지막 단계에서는 전체 진동이 20% 이상 증가할 수 있습니다. 대조적으로 PeakVue는 계속 급상승하여 최대 40g까지 오르며 베어링의 수명이 다해간다는 신호를 보냅니다.

기계 실패

실제로 고장이 발생하면 전체 진동이 눈에 띄게 증가하지만 계획을 세우기에는 이미 늦었습니다. 이 진동은 사실상 기계가 가동 중단됨을 알리는 신호입니다. 대조적으로, PeakVue는 지난 몇 주와 몇 달에 걸쳐 결함이 커지고 있음을 나타내 왔습니다. 고장 직전에 PeakVue 레벨은 50g 이상으로 급격하게 증가할 수 있습니다.

냉각탑의 예상치 못한 기계 고장을 방지

냉각탑의 예상치 못한 기계 고장을 방지

무선 진동 기술이 PeakVue 기술과 결합되어 냉각탑에서 잠재적인 문제를 확인하고 유지 관리 일정을 계획하며 예상치 못한 중단 시간을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

자세히 알아보기

최신

자산 모니터링을 단순화하는 에머슨의 새로운 진동 센서

새로운 무선 진동 모니터는 내장된 분석 기능을 통해 자산이 언제, 어디서, 왜 고장 나는지 예측하며 작업 성능에 대한 이해도를 향상시키고 리소스를 확보한다.

PeakVue Plus 설명

수석 R&D 엔지니어인 Stewart Bowers가 작동 방식을 설명합니다.

에머슨, 사전 분석 기능 추가로 회전식 기계의 신뢰성 향상

PeakVue™ Plus 진동 분석 펌웨어로 현장 기술자들의 의사 결정 지원 향상
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.