Il leader europeo dell'elettricità sceglie Emerson per la modernizzazione della rete di trasmissione dell'energia

Soluzione di rete digitale OSI Monarch di Emerson

Le soluzioni OSI di Emerson per la rete digitale modernizzeranno e ottimizzeranno le operazioni della rete di trasmissione TenneT per migliorare affidabilità, efficienza e sicurezza della rete ad alta tensione e supportare la transizione verso un mercato dell'energia più interconnesso con più energie rinnovabili.
High resolution image

Il software del leader dell'automazione industriale aiuterà TenneT a migliorare l'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza della sua rete ad alta tensione

MINNEAPOLIS (9 novembre 2021) - TenneT, uno dei principali operatori europei di sistemi di trasmissione dell'elettricità, ha scelto Emerson, azienda leader nella tecnologia industriale (NYSE: EMR), per la fornitura di software e servizi per l'ottimizzazione e la sicurezza della sua rete di trasmissione ad alta tensione, che distribuisce energia a quasi 42 milioni di persone nei Paesi Bassi e in Germania.

Le soluzioni per reti digitali OSI di Emerson offrono una piattaforma affidabile e adattabile, Monarch™, che aiuterà a supportare la transizione di TenneT verso un mercato dell'energia più dinamico, complesso e interconnesso, nel quale si sta di recente osservando un forte aumento delle energie rinnovabili. Al fine di bilanciare offerta e domanda di energia elettrica, incorporando al contempo fonti di energia più responsabili dal punto di vista ambientale, la tecnologia Emerson fornirà dati più affidabili per un processo decisionale preciso e in tempo reale.

Per ottimizzare le operazioni, Emerson fornirà a TenneT funzionalità avanzate di previsione, pianificazione operativa e programmazione dei fermi delle apparecchiature, oltre a un simulatore per la formazione degli operatori. L'adozione delle tecnologie per l'analisi dei big data storici di Emerson migliorerà la raccolta e l'archiviazione delle metriche di sistema e dei dati sulle prestazioni degli asset, garantendo disponibilità elevata e disaster recovery migliorato per la rete di TenneT.

Siamo orgogliosi di essere stati scelti da TenneT per irrobustire la rete di trasmissione", ha dichiarato Al Eliasen, presidente del business OSI Digital Grid Solutions di Emerson. "Prevediamo un grande successo del progetto e una partnership duratura, che supporti l'impegno di TenneT a offrire forniture sicure e costanti di elettricità ai propri clienti".

Emerson ha rinforzato le proprie capacità sul piano internazionale dell'elettrificazione mediante l'acquisizione completata nell'ottobre del 2020 di Open Systems International, Inc. (OSI Inc.). L'esperienza di Emerson nel settore della generazione di energia, combinata con il software complementare e la portata di OSI Inc. nei settori della trasmissione e della distribuzione di energia, consente alle aziende di monitorare, controllare e ottimizzare le operazioni in tempo reale nell'intera rete che distribuisce energia.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.