Perspectivas: Ideias com impacto
Conheça ideias transformadoras, inspire-se e veja insights dos líderes da Emerson em automação industrial, conforto doméstico e muito mais.
A sustentabilidade está emergindo rapidamente como a demanda mais urgente que nossas indústrias enfrentam. O compromisso de uma empresa com o desempenho Ambiental, Social e de Governança (ESG)evoluiu de uma questão de reputação para uma questão de sustentabilidade do negócio. Os clientes estão escolhendo seus fornecedores com base nisso, e os funcionários estão escolhendo onde investir suas carreiras com base nisso também.
Fabricantes industriais e fornecedores de energia estão famintos por ideias e soluções, tecnologias, serviços e práticas para ajudá-los a alcançar seus próprios objetivos de sustentabilidade ambiental. Os funcionários em potencial querem trabalhar para uma empresa que dá passos significativos para tornar o mundo um lugar melhor, uma empresa da qual possam se orgulhar de falar. Os acionistas querem saber se as empresas em que investem estão tomando medidas urgentes para resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, criar valor real e sustentável.
Com isso em mente, as metas do Net Zero até 2050 que as empresas estão apresentando hoje são ambiciosas e importantes para construir um futuro melhor, mas ficam aquém de realmente fornecer um caminho para chegar lá. Sem tomar medidas imediatas e urgentes agora, o fardo da mudança climática será grande demais para ser superado, o que significa que devemos agir hoje em direção ao futuro mais sustentável que imaginamos.
Passei os últimos 30 anos trabalhando com clientes em todo o mundo, ajudando-os a entender como a automação pode transformar o desempenho de seus negócios nas áreas de produção, segurança e lucratividade. Agora, esses mesmos princípios e inovações que melhoraram o desempenho financeiro podem ser liberados para causar um enorme impacto para empresas em todo o mundo se tornarem mais sustentáveis.
Atingir as metas do Net Zero até 2050 não acontecerá da noite para o dia. Não será fácil ou simples. Não existem receitas mágicas. No entanto, é possível e é nossa responsabilidade descobrir isso juntos.
Este site da Emerson abordará os principais problemas de sustentabilidade que são importantes para a Emerson e nossos clientes, incluindo descarbonização, gerenciamento de emissões, eletrificação e eficiência e otimização energética.
Ele apresentará os enormes desafios que nosso mundo está enfrentando, as barreiras para o que está nos impedindo, o papel que a automação pode desempenhar agora na solução e destacará as pessoas que já estão avançando para obter um progresso significativo na direção certa. Mais importante ainda, vamos nos concentrar em ações mensuráveis que a Emerson está tomando para aprimorar ainda mais nossa abordagem à sustentabilidade ambiental e definir nosso papel em tornar o mundo um lugar melhor para as gerações futuras desfrutarem.
Atingir as metas do Net Zero até 2050 não acontecerá da noite para o dia. Não será fácil ou simples. Não existem receitas mágicas. No entanto, é possível e é nossa responsabilidade descobrir isso juntos. Não podemos deixar essa carga de sustentabilidade para nossos filhos e netos, especialmente quando temos tecnologia disponível hoje para fazer um progresso real e tangível.
Embora nem todos concordem com a ciência, espero que possamos encontrar um consenso de que deixar o mundo em melhor forma ambiental para as gerações seguintes é um legado que vale a pena perseguir. E é uma busca pela qual todos temos responsabilidade e influência hoje.