Los sistemas de válvulas avanzados de la serie AVENTICS con OPC UA son una solución de gemelo digital que resuelve los retos de interoperabilidad a la vez que mejora la productividad y la eficiencia.
FLORHAM PARK, N.J. (30 de mayo de 2022) – Hoy, Emerson ha anunciado que su sistema de válvulas Serie AVENTICS™ de válvula avanzada (Advanced Valve, AV) con sistema electrónico avanzado (Advanced Electronic System, AES) Profinet y Ethernet/IP ya está disponible con la funcionalidad preinstalada de la arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (Communications Unified Architecture, OPC UA), lo que lo convierte en el primer y único sistema de válvulas que ofrece esta capacidad directamente integrada. El AES ayuda a los usuarios a resolver los problemas de interoperabilidad y a acceder a los datos más fácilmente, mientras que la integración del gemelo digital puede mejorar la productividad y la eficiencia.
Un sistema de válvulas con funcionalidad OPC UA integrada simplifica la comunicación con los sistemas superiores, ya que los datos y los análisis se reciben a través del sistema de válvulas y se comunican directamente a los sistemas superiores, sin necesidad de un gateway, a menos que se requieran análisis más profundos o cuadros de mando locales. Esto puede generar un ahorro de costes para los usuarios, ya que es más complejo y caro recibir análisis de un sistema de válvulas sin OPC UA.
La funcionalidad OPC UA también amplía las capacidades de conexión del propio sistema de válvulas, facilitando la transformación digital de los usuarios en sectores como el de la automoción, alimentos y bebidas, envasado, pulpa y papel, etc. Cuando las organizaciones experimentan la transformación digital, los protocolos clave, como OPC UA, integrados en las tecnologías, permiten la monitorización de los dispositivos y la conectividad de las máquinas al enviar datos desde un sistema de válvulas a un sistema superior. El AES es fácil de integrar y conectar a aplicaciones y máquinas nuevas o existentes y proporciona un fácil acceso a los datos y al análisis sin cambiar el controlador lógico programable (PLC).
“El sistema AV de la serie AVENTICS con OPC UA es un salto notable en la flexibilidad e integración de los sistemas de válvulas, ya que hace que la transición a la IIoT sea significativamente más sencilla para los ingenieros”, indicó Nils Beckmann, gerente sénior de Marketing de Productos, IIoT en Emerson. “Con OPC UA, los ingenieros no necesitan cambiar todo un sistema o arquitectura para acceder a los datos de las válvulas. Ahora tienen la flexibilidad de seguir utilizando sus propios sistemas y software en la nube para obtener un fácil acceso a los datos y análisis sin interrumpir o modificar el PLC.”
Desarrollado por la Fundación OPC, OPC UA es un estándar de tecnología de la información independiente de la plataforma para el intercambio de datos entre sensores y la nube que cuenta con seguridad integrada.
Para obtener más información, visite Emerson.com.
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.