Maschinenzustandsmanagement in der Kraftwerksindustrie

Zustandsüberwachung für die Stromerzeugung

Integrieren Sie Überwachungstechnologien, um Ausfälle und Lastminderungen zu reduzieren sowie die Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit zu erhöhen.

Erfüllen Sie Anforderungen in einem sich verändernden Umfeld

Ihre Stromerzeugungsanlagen wurden so konzipiert, dass sie einheitliche Lastprofile liefern und übliche Nachfragespitzen bewältigen. Die gestiegene Nachfrage nach erneuerbarer Energie und die Verfügbarkeit von preiswertem Erdgas erfordern jedoch zwingend eine Anpassung Ihrer Arbeitsweise.

Eine konstante Netzversorgung bedeutet einen Ausbau der Versorgungsnetze, was zu erhöhter Belastung einzelner Anlagen und ungeplanten Stillständen führen kann. Für Ihre Ausrüstung, Ihr Budget und Ihr Anlagenpersonal wird die bedarfsgerechte Energiebereitstellung zunehmend zur Herausforderung. Indem Sie potenzielle Anlagenausfälle bereits im Vorfeld erkennen, planen Sie Ihre Wartungsaktivitäten rechtzeitig, was Ihren Anlagenbetrieb sicherer macht und das Risiko folgenschwerer Ereignisse minimiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erfüllen Sie Anforderungen in einem sich verändernden Umfeld
Erfüllen Sie Anforderungen in einem sich verändernden Umfeld

Fallstudien aus der Kraftwerksindustrie

Wireless-Vibrationsüberwachung | Energiekonzern

„Wir streben stets danach, Stillstandszeiten zu reduzieren, zeitintensive Aktivitäten zu vermeiden und uns in Richtung zustandsbasierte Wartung zu bewegen.“

– Senior Manager, Überwachung und Diagnosefunktionen 

Erfahren Sie, warum ein amerikanischer Energiekonzern seit Ende 2022 ein Netzwerk mit ca. 5 000 Einheiten des AMS Wireless-Vibrationsmonitors von Emerson an deren Standorten mit fossilen Brennstoffen bereitstellt.


Wireless PeakVue | Anlagenperipherie

Erfahren Sie, wie ein North American Power Kunde die PeakVue Technologie, AMS Wireless Vibration Monitors, AMS Machine Works und vieles mehr nutzt, um Folgendes zu erreichen:

  • Senken der in Verbindung mit der Vibrationsdatenerfassung anfallenden Personalkosten
  • Erhalt von noch mehr Vibrationsdaten, um für eine bessere Überwachung des Zustands bzw. schnell auftauchender Problem zu sorgen
  • Reduzieren des Risikos kostspieliger Vertragsstrafen aufgrund von Herabstufungen oder Abschaltungen der Anlage

AMS 6500 für Turbinenschutz

Xcel Energy mit Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, ist ein großer amerikanischer Elektrizitäts- und Gasversorger, der mehr als 3,3 Mio. Kunden mit Gas und 1,8 Mio. Kunden mit Erdgas beliefert.

Der AMS 6500 von Emerson wurde der Pawnee Station (Colorado) von Xcel während der Installation von Ovation zur Turbinenregelung vorgestellt. Das Personal vor Ort ergriff die Chance, eine Lösung für das Maschinenzustandsmanagement zu erhalten, die eine vollständige und einfache Integration in deren Ovation System versprach. Obwohl das Unternehmen einen Vertrag für den Kauf eines anderen Turbinenschutzsystems unterzeichnet hatte, wurde dieser Vertrag aufgekündigt, um stattdessen den AMS 6500 zu bestellen.


Anlagenweite Zustandsüberwachung

„Wir überwachen mehr missionskritische Maschinen als je zuvor. Wir haben führenden Unternehmen dokumentierte Nachweise des Werts von prädiktiver Wartung in die Hand gegeben. Wir haben eine Rolle gespielt bei der Befähigung von TEP, ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren und Wartungsmaßnahmen effektiver zu planen.“

Erfahren Sie, wie Tucson Electric Power, ein Unternehmen, das mehr als 414 000 Kunden im US-Bundesstaat Arizona beliefert, den AMS 6500 und Wireless-Vibrationsmessumformer von Emerson verwendet hat, um die standortweite Zustandsüberwachung zu revolutionieren. Folgende Erfolge wurden dabei erzielt:

  • Vermeidung von 1 Mio. USD an Wartungs- und Ersatzteilkosten
  • Einsparung von mehr als 750 000 USD in weniger als einem Jahr
  • Stärkung der Sicherheit durch die Erweiterung der Überwachung auf Maschinen in schwer erreichbaren Bereichen


Daten und Fakten

Fakt 1

39 % der Anlagen möchten ungeplante Stillstandszeiten durch das Erweitern der Überwachungsfunktionen reduzieren.

Fakt 2

86 % der Anlagen lagern einige oder alle Wartungsmaßnahmen aus.

Fakt 3

46 % der Anlagen möchten ungeplante Stillstandszeiten reduzieren, indem sie zu vorausschauender Wartung wechseln.

Kraftwerk

Überwachung für Kühlturmpumpen und -lüfter

AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer
Energieerzeugung
AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer
AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer
Der AMS 9420 Wireless-Schwingungsmessumformer überträgt Schwingungsdaten über ein äußerst zuverlässiges, selbstorganisierendes Wireless-Netzwerk, das sowohl von Bedienungs- als auch Wartungspersonal genutzt werden kann. Mit einer Vielzahl der gleichen...
Energieerzeugung
Fortschrittliche Vorhersage für hochgradig kritische Anlagen, wie Kühltürme – eine hervorragende Lösung für die Kostensenkung.

Überwachung für Gasturbinen

AMS-6500-ATG
Energieerzeugung
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Fortschrittliche Vorhersage und herausragender Schutz für wichtige Maschinen Ihrer Anlage, wie Gasturbinen – ein hervorragender Ersatz für veraltete Systeme, die nur Schutz bieten
Energieerzeugung
AMS 6500 ATG
Along with maintaining productivity and product quality, safety ranks amongst the top goals for most plants. An essential tool in achieving those goals is the protection system used on your most critical production assets, and its ability to accurately detect...

Zentrum für intelligente Wartung und Diagnose

Intelligente Wartung und Diagnose der nächsten Generation • Remote-Vibrationsanalyse / Grundursachendiagnose • Remote-Analyse der Prozesseffizienz • Verifizierung der Integrität des Überwachungssystems

Überwachung für Generatoren

AMS-6500-ATG
Energieerzeugung
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Fortschrittliche Vorhersage und herausragender Schutz für wichtige Maschinen Ihrer Anlage, wie Generatoren – ein hervorragender Ersatz für veraltete Systeme, die nur Schutz bieten
Energieerzeugung
AMS 6500 ATG
Along with maintaining productivity and product quality, safety ranks amongst the top goals for most plants. An essential tool in achieving those goals is the protection system used on your most critical production assets, and its ability to accurately detect...

Überwachung für Kondensatpumpen

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
Fortschrittliche Vorhersage für hochgradig kritische Anlage, wie (vertikale) Kondensatpumpen – eine ideale Lösung für normalerweise schwer erreichbare, vertikale, untergetauchte Pumpen.

Überwachung für Getriebe, Lüfter und Pumpen

AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor
Managt Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik), bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen und kann an der Maschine angebracht werden, um Verkabelung zu reduzieren. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter...
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor | Overview
AMS Asset Monitor | Overview
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

Überwachung für Getriebe, Lüfter und Pumpen

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Liefert vollständige Vibrationsdaten und reichhaltige Informationen über den Maschinenzustand für Betrieb und Wartung. Lässt sich leicht in ein beliebiges Steuerungssystem oder einen Anlagen-Historian integrieren, während Diagnosedaten vom AMS Device Manager...
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

Leitwarte

Echtzeit-Bediener – umsetzbare Informationen• Gesamtschwingungsdaten• Warn- und Gefahrenalarme• PeakVue Messwerte

Überwachung für Kühlturmpumpen und -lüfter

AMS-6500-ATG
Energieerzeugung
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Fortschrittliche Vorhersage und herausragender Schutz für wichtige Maschinen Ihrer Anlage, wie Kühlturmpumpen und -lüfter – ein hervorragender Ersatz für veraltete Systeme, die nur Schutz bieten
Energieerzeugung
AMS 6500 ATG
Along with maintaining productivity and product quality, safety ranks amongst the top goals for most plants. An essential tool in achieving those goals is the protection system used on your most critical production assets, and its ability to accurately detect...

Überwachung für Dampfturbinen

AMS-6500-ATG
Energieerzeugung
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Fortschrittliche Vorhersage und herausragender Schutz für wichtige Maschinen Ihrer Anlage, wie Dampfturbinen – ein hervorragender Ersatz für veraltete Systeme, die nur Schutz bieten
Energieerzeugung
AMS 6500 ATG
Along with maintaining productivity and product quality, safety ranks amongst the top goals for most plants. An essential tool in achieving those goals is the protection system used on your most critical production assets, and its ability to accurately detect...

Überwachung für Kesselspeisepumpen und Turbinen

AMS-6500-ATG
Energieerzeugung
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
Fortschrittliche Vorhersage und herausragender Schutz für wichtige Maschinen Ihrer Anlage, wie Kesselspeisepumpe und Turbine – ein hervorragender Ersatz für veraltete, Systeme, die nur Schutz bieten
Energieerzeugung
AMS 6500 ATG
Along with maintaining productivity and product quality, safety ranks amongst the top goals for most plants. An essential tool in achieving those goals is the protection system used on your most critical production assets, and its ability to accurately detect...

In Ovation eingebettete Daten für das Management des Maschinenzustands

Sind Sie Anwender des Ovation-Systems? Starten Sie im Handumdrehen mit der Zustandsüberwachung.

Das führende Portfolio der Zuverlässigkeitslösungen von Emerson lässt sich in Ihre bestehenden Betriebsabläufe und Softwareanwendungen integrieren, zu denen die integrierte Steuerungs- und Sicherheitsplattform Ovation™ und AMS Device Manager von Emerson gehören. Dies unterstützt Sie dabei, ein neues Niveau der Produktivität und Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen zu erreichen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. In Ovation eingebettete Daten für das Management des Maschinenzustands
In Ovation eingebettete Daten für das Management des Maschinenzustands
Prognose und Schutz für Ihre Turbinen

Prognose und Schutz für Ihre Turbinen

Während die Abschaltung zahlreicher Ausrüstungen in Ihrer Anlage die Produktion zum Stillstand bringen kann, sind wenige so komplex oder so teuer wie die der Turbine.

Für diese kritische Anlagenkomponente benötigen Ihre Mitarbeiter ein Komplettsystem – mit vorausschauender Intelligenz plus Schutzfunktionen, die sich in das Prozessleitsystem integrieren lassen – zur Optimierung der Zuverlässigkeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prognose und Schutz für Ihre Turbinen

Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Ausrüstung von Nebenanlagen (BOP)

Es gibt zahlreiche Ausrüstungen in Ihrer Anlage, die Einfluss auf die Kapazität haben können, z. B. Kesselspeisepumpen, Kompressoren und Motoren.

Diese BOP-Ressourcen sind für das Erreichen Ihrer Geschäftsziele unerlässlich und erfordern die gleichen bewährten Überwachungstechnologien wie Ihre Turbinen. Die Wireless- und streckenbasierten Lösungen von Emerson stellen die perfekte Balance zwischen Qualitätsüberwachung und kosteneffizienter Implementierung für diese Anwendungen dar.

Erfahren Sie mehr über den AMS Wireless Vibration Monitor

Erfahren Sie mehr über den AMS 2140 Machinery Health Analyzer

Erfahren Sie mehr über den AMS Asset Monitor

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Ausrüstung von Nebenanlagen (BOP)
Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Ausrüstung von Nebenanlagen (BOP)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.