Fisher 4400 阀门位置变送器(位于顶部的绿色设备)比位置开关具有更高的可靠性,因为它可以传送连续阀门位置,同时提供丰富的诊断数据。 高分辨率图像
Fisher FIELDVUE 4400 阀门位置变送器相比限位开关更具优势,包括提高了可靠性、诊断能力以及 SIL 2 功能安全认证
爱荷华州马歇尔敦 (2023 年 11 月 29 日)— 艾默生推出了 Fisher™ FIELDVUE™ 4400 位置变送器,用于关键关断阀应用,包括化学反应釜进料关断、变压吸附、矿物压力氧化隔离、蒸汽发生器关断等。
关断阀通常配备有打开和关闭限位开关,提供阀门位置反馈。遗憾的是,单纯的开/关位置限制了诊断阀门性能的能力,因此性能下降的阀门在完全失效之前很难察觉到其问题。此类故障可能会对工艺流程产生严重的影响,也可能构成安全风险。
FIELDVUE 4400 阀门位置变送器具有 HART™ 功能,它提供了一种经济高效的解决方案来解决此类问题及其他问题。这款变送器易于校准,并且采用了经过验证的非接触无连接设计。相较于限位开关,这款变送器的可靠性明显更高,并且具有阀门诊断和安全完整性等级 (SIL) 2 — 在关键关断阀应用中通常需要用到这项功能安全等级。位置发送器还包括限位开关输出,因此可以将其改装到现有开关电路中,同时还可以利用阀门位置信息。
相较于限位开关,位置变送器具有明显优势,这在于它可通过 HART 在整个阀门行程中向主机(例如分布式控制系统或资产管理系统)提供连续的位置指示。如果阀门在动作过程中未能到达行程末端或卡涩/粘住,会立即通过位置信号显现出来。此外,当连续信号丢失时,可立即检测到变送器本身的故障,并将其标记为需要维修。
更多信息请访问 Emerson.com/Fisher4400。