基于阀门状态数据的艾默生软件实现运营优化维护,减少人工和停车时间

Plantweb Insight 阀门健康状态监控软件

Plantweb Insight™ 阀门健康状况监控软件利用高级诊断和分析算法,在整个阀门网络中不断发现即时和潜在的问题。它还对报警信息进行优先级排序,使用户在日常工作中集中精力解决最最紧迫的问题。 高分辨率图像

新的阀门健康状况监控软件使用自定义数据分析功能来提供实时的工厂健康状况信息,改善安全性、维护效果和性能

爱荷华州马歇尔敦(2023 年 10 月 25 日)–艾默生推出 Plantweb Insight™ 阀门健康状况监控软件,这是一款功能强大的软件工具,将费希尔控制阀专业知识和高级分析算法相结合。这款新软件使用户可以直观看到相互连接的阀门全貌,同时根据每个阀门的健康指数确定行动的优先级帮助工厂人员优化阀门维修工作,更快、更好地做出维护决策,减少停车时间。 

大多数流程工厂和装置安装了数百个控制阀,并在各种应用中运行。这些控制阀由多个部件组成,需要经常协同运动以调节工艺介质的流量,其中一些部件会与介质直接接触,因此会产生磨损,维护人员需要跟踪每个阀门的状况。这项工作通常要在现场或远程逐个检查阀门,非常耗时,而且只有具有丰富专业知识的人员才能确认阀门的健康状况,进而采取措施。

Plantweb Insight 阀门健康状况监控软件通过用户友好的界面和简洁直观的图表,加快并简化控制阀监测任务。软件包含艾默生专有算法生成的阀门健康指数,工厂人员根据这些指数确定阀门的健康等级。用户可以在阀门健康指数中输入工艺流程中设备的相关信息,包括阀门临界性、阀门故障的经济影响等,使该指数更具参考价值。 

该软件提供五类指标以满足特定需求,即 Repair Urgency Status(维修紧急性状态)、Valve Health Index(阀门健康指数)、Financial Impact(经济影响)、Criticality(临界性)和 NE107 Alert Status(NE 107 报警状态),用户根据这些数据对维修和维护活动进行优先排序。软件还包含说明、建议和采取行动的建议时间。NE107 报警状态指标为市场首创,也是本软件的独家功能。

“利用 Plantweb Insight 阀门健康监控软件的所有功能,工厂和装置能够缩短分析时间、提高故障排除效率、优化维护计划。”艾默生控制阀业务部软件产品经理 Jaime Alvarado Millan 表示:“最终,节省了维修和维护的人工工时,提高了运转率,还减少了非计划停车。这些好处最终会转化为生产率、降低成本、提高盈利能力。” 

更多信息,请访问 Emerson.com/ValveHealthApp

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。