La aplicación Plantweb Insight Network Management permite una gestión integrada y dinámica de la infraestructura inalámbrica.
Ver imagen en alta resolución
La plataforma Plantweb Insight añade dos nuevas aplicaciones del Pervasive Sensing™ que gestionan las redes inalámbricas con más eficiencia y una interfaz singular para la empresa
AUSTIN, Texas (12 de diciembre de 2019) – Emerson agregó dos nuevas soluciones IIoT a la plataforma de Plantweb™ Insight Analytics que permitirá que las plantas industriales transformen la forma en que gestionan la infraestructura de la red inalámbrica a nivel empresarial.
A medida que la adopción de la digitalización y la tecnología inalámbrica siguen expandiéndose rápidamente en las plantas industriales alrededor del mundo, la necesidad de una mayor visibilidad del desempeño de la infraestructura de red se ha vuelto clave. Estas nuevas aplicaciones del Plantweb Insight ofrecen una solución IIoT escalable y de rápida implementación que ayuda a los clientes a avanzar en las estrategias de transformación digital y a lograr mayor eficiencia operativa.
La nueva aplicación Plantweb Insight Network Management ofrece una monitorización continua y centralizada de las redes WirelessHART™. Esta aplicación, la primera en su clase, proporciona una visualización singular y consolidada del estado de todas las redes inalámbricas en una planta, con la experiencia y el asesoramiento integrados para la gestión avanzada de redes.
Una función clave de la aplicación de gestión de redes del Plantweb Insight es el diagrama de red configurable, que permite visualizar el diseño de la red y las conexiones junto con la información específica del dispositivo. También proporciona un registro exportable de alertas syslog, detalles de la red que establecen la conformidad con las prácticas recomendadas de la red y más.
Si bien la nueva aplicación de gestión de redes ofrece un vistazo holístico a las redes inalámbricas, la aplicación Plantweb Insight Power Module Management recaba información a nivel del dispositivo, lo cual permite que las plantas conserven los dispositivos inalámbricos correctamente cargados para que puedan transmitir datos clave de la monitorización de manera continua. Al agregar los estados del módulo de alimentación, los usuarios pueden evolucionar la planificación de mantenimiento tradicional e implementar prácticas más eficientes y rentables.
«Pudimos incorporar una década de experiencia en la tecnología inalámbrica en estas nuevas ofertas», explicó Brian Joe, gerente de productos inalámbricos de Emerson Automation Solutions. «Nuestros clientes ahora podrán gestionar y mejorar cientos de redes mediante una única interfaz, al realizar cambios eficientes y significativos en las redes individuales y en la gestión y el mantenimiento de dispositivos inalámbricos».
Estas nuevas aplicaciones mejoran aún más la plataforma del Plantweb Insight, un conjunto de análisis prediseñado que se concentra principalmente en monitorizar la condición de los activos claves. Otras aplicaciones de la plataforma incluyen la monitorización de válvulas de alivio de presión, la monitorización de intercambiadores de calor y la monitorización de trampas de vapor.
Para más información, visite: