Manipulación de sales fundidas corrosivas/de alta temperatura
La manipulación de sales fundidas corrosivas/de alta temperatura es esencial en la producción de energía alternativa
El sector de la energía solar por concentración (CSP) ha encontrado nuevas formas de hacer que la producción de energía sea más constante y económicamente viable. Los principales participantes de la industria han adoptado distintos enfoques para asegurar la producción de energía las veinticuatro horas, lo que incluye el uso de sales fundidas para sustituir aceites calentados como líquido de transferencia para plantas con concentrador parabólico.
Como uno de los métodos más innovadores para almacenar energía solar, el almacenamiento de energía térmica en sales fundidas y la transferencia de calor se han convertido en una parte integral de la producción de energía en todo el mundo.
Aplicación: La manipulación de sales fundidas corrosivas/de alta temperatura es esencial en la producción de energía alternativa.
Desafíos: El desafío clave incluye medios altamente corrosivos/de alta temperatura (es decir, sales fundidas) que tienen que estar por encima de la temperatura de solidificación en todo momento. Los ingenieros de Emerson primero abordan el problema, al proponer un tipo de cuerpo soldado a tope Vanessa serie 30 000 con un diseño extremadamente compacto que se integra por completo a la tubería. Al seguir el mismo principio del calentamiento de las tuberías soldadas, la válvula ha reducido significativamente la disipación térmica, lo que le ahorra al cliente todos los costos relacionados con el diseño y el control de la traza térmica. Además de reforzar las barreras externas de fugas de los vástagos, la válvula Vanessa serie 30 000 se ha personalizado para evitar el riesgo de obstrucción y contaminación entre las áreas donde el vástago está expuesto a sales fundidas calientes y donde el líquido tiende a solidificarse.